欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

从气动到电动:米思米如何用标准化重新定义夹爪?

  • 2025.09.03 14:27:04
  • 米思米
  • 2135

在工业自动化飞速发展的今天,夹爪作为执行元件的重要组成部分,其性能与可靠性直接影响生产线的效率与稳定性。传统气动夹爪虽广泛应用,却始终伴随着气路设计复杂、调试时间长、稳定性受气源影响等诸多挑战。面对这些行业共性难题,米思米以标准化为核心推动力,通过其“二次革命”——动态组件的标准化,推出了电动夹爪系列产品,不仅重新定义了夹爪的使用方式,更在本质上提升了自动化生产的效率和可靠性。


米思米标准化的二次革命-电动夹爪.png


一、标准化革命的进阶:从零件到组件


米思米在经济型产品线中持续推进标准化进程,将其分为“一次革命”与“二次革命”。一次革命聚焦于静态零件的标准化,而二次革命则进一步将标准化延伸至动态组件。这意味着,客户不再需要从零开始设计图纸、选型零件、组装调试,而是可以直接选用米思米预先设计并标准化后的完整组件产品。电动夹爪正是这一理念下的典型代表。


二、气动夹爪的痛点与电动夹爪的解决方案


传统气动夹爪在使用过程中常面临以下几类问题:


气路系统设计复杂:需要搭配电磁阀、传感器、气管等多种周边配件,设计选型耗时较长;


组装与调试繁琐:气动回路设计、配管作业、电气接线等步骤缺一不可;


机种切换效率低:调整夹具和传感器位置需花费大量停机时间;


气源不稳定导致掉件:夹持力受气压波动影响,容易造成生产中断或品质不良。


电动夹爪VS气动夹爪成本下降.png


米思米电动夹爪通过电机驱动、伺服控制与一体化设计,从根本上解决了这些问题:


结构简化:仅需一根通讯线即可连接PLC,省去大量气动配件;


设计效率提升:无需气动设计环节,电气设计+配线两步即可完成;


参数可编程:行程与夹持力可通过系统自由设定,支持一键切换程序,极大缩短调试时间;


稳定性增强:伺服电机控制输出稳定,避免因气源问题导致的夹持失败。


电动夹爪VS气动夹爪 缩短时效.png


三、电动夹爪的三大类型与适用场景


米思米目前提供三种类型的电动夹爪,满足不同场景下的夹持需求:


平行型:重复定位精度可达±0.02mm,夹持力与位置可调,适用于精密装配、电子元件抓取等场景;


旋转型:旋转角度精度达±0.5°,支持正反转与无限旋转,常用于需旋转定位的自动化工序;


吸取型:分为单吸盘与四吸盘两种,内置气源,吸力可调,支持真空自动补偿,适用于面板、玻璃等易损件搬运。


米思米电动夹爪型号.png


四、标准化带来的综合价值


米思米电动夹爪不仅是产品形态的创新,更是标准化思维在组件层面的深度落地。通过将复杂的机电系统封装为即插即用的标准化单元,米思米帮助客户实现了:


时间成本的大幅降低:从设计、组装到调试,全流程时间显著压缩;


采购与维护成本的优化:减少配件种类,降低库存与维护压力;


生产灵活性与稳定性的双重提升:尤其适合多品种、小批量的现代智能制造模式。


米思米电动夹爪申请样机试用.png


米思米通过电动夹爪这一产品,再次展现了其以用户需求为导向、以标准化为路径的创新理念。从气动到电动,不仅是技术路线的切换,更是对自动化组件使用方式的重新思考。在未来,随着工业自动化向更柔性、更智能的方向发展,米思米将继续以标准化为核心,推动更多组件产品的创新与落地,为客户提供更高效、更稳定、更经济的解决方案。


如果您觉得米思米的产品符合您的需求,注册成为米思米的企业会员,加入我们解锁更多米思米优质的产品与服务体验。


※ 本文中电动夹爪与传统气动夹爪对比,所示数据均根据米思米同规格气动夹爪及其配件为参考,米思米社内测算所得

※ 本文中其他性能数据均基于米思米社内测算所得

※ 本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

※ 电动夹爪货品不含夹指

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities